请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 你好
我使用MCU的GPIO作为MOSFET的栅电压。 GPIO为3.3 V,MOSFET的最小阈值电压为2.5 V,放电电压为30 V。我是否需要使用MOSFET栅极驱动IC或将GPIO直接连接至MOSFET栅极?
最佳,
ATA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我使用MCU的GPIO作为MOSFET的栅电压。 GPIO为3.3 V,MOSFET的最小阈值电压为2.5 V,放电电压为30 V。我是否需要使用MOSFET栅极驱动IC或将GPIO直接连接至MOSFET栅极?
最佳,
ATA