This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:复位期间IO引脚状态

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615702/tms320f28035-io-pins-state-during-reset

部件号:TMS320F2.8035万

您好,

我想确认我对重置期间IO针脚状态的理解正确。

1.热复位是除POR复位以外的所有复位类型,对吗?

2.引导模式引脚是指引导模式选择引脚(GPIO34,37)和引导加载期间使用的引脚。 如果引导模式是SCI引导模式,引导模式引脚将包括用于代码传输的RX和TX引脚,对吗?

3.“x”行是指INTOSC1,X1/X2 和IO针脚的状态未知?

4.在重置(XRS/保持低电平)过程中,GPIO引脚作为输入(状态取决于内部PU/PD),可在手册中找到  

'引脚上的内部上拉,可配置为ePWM输出(GPIO0-
GPIO11)在外部重置信号(XRS)较低时异步禁用。 内部上拉
在所有其他引脚上,重置时启用。"

这是为了防止PWM针脚同时过高,对吗? 但我感到困惑的是,由于它是输入,为什么上拉电路仍会影响引脚上的电压水平? 谁能告诉我在电路级别将GPIO配置为输出或输入时的区别?

5.在F2837x,F2807x和F2.8004万x中,BOR复位不可用,为什么我们不在较新的器件中集成BOR复位?

图5-6通电重置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.热复位是除POR复位以外的所有复位类型,对吗?

    答案-->正确。

     

    2.引导模式引脚是指引导模式选择引脚(GPIO34,37)和引导加载期间使用的引脚。 如果引导模式是SCI引导模式,引导模式引脚将包括用于代码传输的RX和TX引脚,对吗?

    答-->在一般意义上,引导模式引脚是指引导模式选择引脚。 请注意,在最新的器件(如F2837x)中,引导模式选择引脚本身是可配置的。 也是某些外设(如SCI,CAN,I2C和SPI)的外设引导引脚。 也许我们可以使用术语boot-mode-select pins和peripher-boot-pins来清楚地区分我们所讨论的内容。

     

    3.“x”行是指INTOSC1,X1/X2和IO针脚的状态未知?

    答案-->正确。

     

    4.在重置(XRS/保持低电平)期间,GPIO引脚作为输入(状态取决于内部PU/PD),可以在手册中找到“内部上拉..........在重置时启用。”

     

    这是为了防止PWM针脚同时过高,对吗? 但我感到困惑的是,由于它是输入,为什么上拉电路仍会影响引脚上的电压水平? 谁能告诉我在电路级别将GPIO配置为输出或输入时的区别?

    答案-->关闭下拉功能,以防止打开栅极驱动器(由于引脚处于逻辑高状态)。 板通常有一个外部下拉电阻器,以防止出现这种情况。

     

    5.在F2837x,F2807x和F2.8004万x中,BOR复位不可用,为什么我们不在较新的器件中集成BOR复位?

    答案-->设备被指定在数据表中指定的最小和最大电压之间工作。 在BOR电路处于活动状态的范围之外,设备可靠性受到影响。 这就是建议使用外部BOR电路的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh,
    那么,您的意思是BOR仍然可以在F2837x,F2807x和F2.8004万x中使用,只是跳闸级别太低,对吗?
    如果是这种情况,我建议将BOR添加到数据表中,因为现在数据表中似乎没有BOR。
    此外,这些设备的BOR跳闸水平是多少?
    重启时的跳闸级别是多少?

    Howard