您好,
我想确认我对重置期间IO针脚状态的理解正确。
1.热复位是除POR复位以外的所有复位类型,对吗?
2.引导模式引脚是指引导模式选择引脚(GPIO34,37)和引导加载期间使用的引脚。 如果引导模式是SCI引导模式,引导模式引脚将包括用于代码传输的RX和TX引脚,对吗?
3.“x”行是指INTOSC1,X1/X2 和IO针脚的状态未知?
4.在重置(XRS/保持低电平)过程中,GPIO引脚作为输入(状态取决于内部PU/PD),可在手册中找到
'引脚上的内部上拉,可配置为ePWM输出(GPIO0-
GPIO11)在外部重置信号(XRS)较低时异步禁用。 内部上拉
在所有其他引脚上,重置时启用。"
这是为了防止PWM针脚同时过高,对吗? 但我感到困惑的是,由于它是输入,为什么上拉电路仍会影响引脚上的电压水平? 谁能告诉我在电路级别将GPIO配置为输出或输入时的区别?
5.在F2837x,F2807x和F2.8004万x中,BOR复位不可用,为什么我们不在较新的器件中集成BOR复位?
图5-6通电重置