This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:CLA如何进入claISr?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615364/ccs-tms320f28377s-how-can-the-cla-run-into-the-claisr

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我使用TMS320F2.8377万S来学习CLA。 我使用控制套件示例。 当我调试CLA时,它可以运行到CLATASK1中,我使用“__mdebugstop()”使它逐步运行。 一切都好。 但当我调试整个Task1时,它将停止在Task1代码的底部。 并且“控制台”显示“CPU1 _CLA1:CAN"单步目标程序:(错误-2060 @ 0x0)请求的操作无法在设备运行时完成。 启用设备,然后重试操作。(仿真软件包5.1 .641.0)”。 如何使其进入cla1Isr1()?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CLA是否正在执行CLA任务代码?

    是否可以在_mdebugstop()处停止?

    在CLA任务完成后,C28x中断是否未触发?

    您使用的是哪个示例?

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,CLA执行CLA任务代码,我使用“_mdebugstop()"逐步调试CLA任务。 当CLA任务完成时,它不会触发中断。
    我使用了许多ControlSuit示例,例如“CLA_ADC_FIR32”和“CLA_SQRT”,但它们都不能触发中断。
    我想知道如何使CLA进入到claisr中? 以下哪个示例说明了如何使CLA运行到claisr中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何确定ISR未执行? 连接到C28x时,您是否在ISR中设置了断点?

    在“调试”窗口中调试连接/单击的CPU时必须小心。

    请看饼图完成时是否设置了中断标志吗?

    SAL