请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万S 工具/软件:Code Composer Studio
大家好
我使用TMS320F2.8377万S来学习CLA。 我使用控制套件示例。 当我调试CLA时,它可以运行到CLATASK1中,我使用“__mdebugstop()”使它逐步运行。 一切都好。 但当我调试整个Task1时,它将停止在Task1代码的底部。 并且“控制台”显示“CPU1 _CLA1:CAN"单步目标程序:(错误-2060 @ 0x0)请求的操作无法在设备运行时完成。 启用设备,然后重试操作。(仿真软件包5.1 .641.0)”。 如何使其进入cla1Isr1()?
谢谢!