This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:从TMS320F2.8379万D控制卡上的模块11和12生成PWM

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615436/tms320f28379d-generating-pwm-from-modules-11-and-12-on-tms320f28379d-control-card

部件号:TMS320F2.8379万D

读者好!

参考主题微控制器,我对使用PWM模块11和12感到困惑。根据数据表,它们在GPIO 165-168上可用。但如果我们看到F2.8379万D坞站的引脚布局, 此处不存在120-160的GPIO。如果我们的应用需要使用此控制器的所有12个PWM模块,我们如何访问这些模块。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akif,您好!  

    看起来所有12个ePWM都可在该设备上的前24个GPIO中使用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Devin!

    非常感谢您的回复。

    如果我想使用GPIO 145-160,如何使用它们? 坞站引脚Lay out.e2e.ti.com/.../TMDSCNCD2.8377万D_5F00_180cCARD_5F00_pinout_5F00_R1_5F00_3.pdf中未提供这些信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akif,

    controlCARD上有多个不可用的IOS。 如果需要所有12个ePWM,则需要使用其他可用的针脚位置。 如果引脚不能满足您的要求,您可以设计和构建一个自定义板来确定您需要的功能。

    此致,
    标记