请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万M 工具/软件:Code Composer Studio
有关TMS320F28.0049万M DSP的问题:
文档“sprz439”中有一个勘误表,其中讨论了一些早期版本的微处理器在内部10MHz振荡器(INTOSC1和INTOSC2)上缺少工厂校准的可能性。 我相信我拥有的部件就是这样,因为内部振荡器通过10 % 运行缓慢。 问题在于,勘误表文档指出,我可以使用寄存器“AnalogSubsysRegs.INTOSC1TRIM”和“AnalogSubsysRegs.INTOSC2TRIM”重新调整振荡器,但我在TMS320F2.8004万x数据表或技术参考中找不到对这些寄存器的任何引用。 当我使用CCS IDE运行C2000 controlCARD开发板时,我也无法在“寄存器”屏幕中找到它们。