This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28.0049万M:C2000/CS IDE

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615435/ccs-tms320f280049m-c2000-ccs-ide

部件号:TMS320F28.0049万M

工具/软件:Code Composer Studio

有关TMS320F28.0049万M DSP的问题:

 

文档“sprz439”中有一个勘误表,其中讨论了一些早期版本的微处理器在内部10MHz振荡器(INTOSC1和INTOSC2)上缺少工厂校准的可能性。  我相信我拥有的部件就是这样,因为内部振荡器通过10 % 运行缓慢。  问题在于,勘误表文档指出,我可以使用寄存器“AnalogSubsysRegs.INTOSC1TRIM”和“AnalogSubsysRegs.INTOSC2TRIM”重新调整振荡器,但我在TMS320F2.8004万x数据表或技术参考中找不到对这些寄存器的任何引用。  当我使用CCS IDE运行C2000 controlCARD开发板时,我也无法在“寄存器”屏幕中找到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    只有少数使用TMS320F2.8004万x部件构建的初始控制卡尚未获得优化的生产修正。 这些将显示您在上面描述的INTOSC行为。 新样品具有最新的生产辅料流程,不会出现此问题。 我们将更新勘误表以删除此参考,因为所有新样本现在都应具有更新的校准值。

    谢谢!
    约瑟夫