This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:UART/SCI连接问题!

Guru**** 2540460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615211/ccs-tms320f28379d-uart-sci-connection-problem

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用A:J1连接器将DSP连接到计算机(超级终端)。

A:SW1设置为01,SW1设置为11。

对于UART/SCI通信,需要在硬件中设置什么?

我的问题是,我可以从GPIO 29 (引脚78)中看到二进制代码。 但是,我在超级终端(计算机)中看不到任何内容。

我想在超级终端中看到某些内容!!!!

帮我!!!!

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我希望您已使用“SCI_96.HT”配置文件作为超级终端;此文件可在sci_echoback项目文件夹中找到。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我尝试使用'CI_96.HT'文件,但我在使用文件时遇到了问题。

    此文件是否仅用于'echoback'示例?