请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用A:J1连接器将DSP连接到计算机(超级终端)。
A:SW1设置为01,SW1设置为11。
对于UART/SCI通信,需要在硬件中设置什么?
我的问题是,我可以从GPIO 29 (引脚78)中看到二进制代码。 但是,我在超级终端(计算机)中看不到任何内容。
我想在超级终端中看到某些内容!!!!
帮我!!!!
谢谢你