This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:关于控制卡配置中的DACOUTA至ADC通道12

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615279/tms320f28379d-regarding-dacouta-to-adc-channel-12-in-control-card-configuration

部件号:TMS320F2.8379万D

主席先生,  

我将ADC通道12配置为输入ADC。 我还配置了DAC A模块。 现在,我应该将DAV的值输入到ADC中,因为它在内部连接到处理器。  

但我没有得到预期的结果。  

如果我错过了DAC或ADC的任何配置,请指导我。  

我使用了温度传感器 示例并更改了通道,在本示例中,我加入了DAC模块示例。现在,我将值更改为DAC,它应反映到ADC通道中。  

如果我错了,请更正我。  

Ashutosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已解决,有一个参考要更改为DACREF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您解决了问题。 如果您还有任何疑问,请告知我们。