请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 主席先生,
我将ADC通道12配置为输入ADC。 我还配置了DAC A模块。 现在,我应该将DAV的值输入到ADC中,因为它在内部连接到处理器。
但我没有得到预期的结果。
如果我错过了DAC或ADC的任何配置,请指导我。
我使用了温度传感器 示例并更改了通道,在本示例中,我加入了DAC模块示例。现在,我将值更改为DAC,它应反映到ADC通道中。
如果我错了,请更正我。
Ashutosh