请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:F28M35H52C 主题:controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
这是我第一次使用TI芯片。
我 尝试用_环回.c作为m3文件,并添加了更多的行和函数。 该项目已编制完成,
但在中添加了更多行后,文件已编译,但无法生成带有以下错误消息的项目。
"C:\ti\controlSUITE\..\Mware/cmd/28M35H52C1_RAM_lnk_m3.cmd",第74行:错误#1.0099万-D:程序将不适合可用内存。对".text"部分大小0x22c0进行定位失败。 可用内存范围:
C0大小:0x2000未使用:0x2000最大孔:0x2000
错误#1.001万:链接期间遇到错误;"M871-V3_m3.out未构建"
我在论坛中阅读了一些回复,并尝试将 第74行中的cmd文件更改为“.text ;>C0|C3 ,不工作,
然后,在#ifdef_ti_complier_version 中,行号为87 .ti.ramfunc :{}> CO|C3, not fon.
我该怎么办?
提前非常感谢!!