This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:第74行:错误#1.0099万-D:程序将不适合可用内存。对于区段".text"大小0x22c0,定位失败。 [紧急!!]

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/614864/ccs-f28m35h52c-line-74-error-10099-d-program-will-not-fit-into-available-memory-placement-with-alignment-fails-for-section-text-size-0x22c0-urgent

部件号:F28M35H52C
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

这是我第一次使用TI芯片。

我 尝试用_环回.c作为m3文件,并添加了更多的行和函数。 该项目已编制完成,

但在中添加了更多行后,文件已编译,但无法生成带有以下错误消息的项目。

"C:\ti\controlSUITE\..\Mware/cmd/28M35H52C1_RAM_lnk_m3.cmd",第74行:错误#1.0099万-D:程序将不适合可用内存。对".text"部分大小0x22c0进行定位失败。 可用内存范围:

C0大小:0x2000未使用:0x2000最大孔:0x2000

错误#1.001万:链接期间遇到错误;"M871-V3_m3.out未构建"

我在论坛中阅读了一些回复,并尝试将 第74行中的cmd文件更改为“.text ;>C0|C3 ,不工作,

然后,在#ifdef_ti_complier_version 中,行号为87 .ti.ramfunc :{}> CO|C3, not fon.

我该怎么办?

提前非常感谢!!