This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:典型的内部温度传感器读数

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/614572/ccs-tms320f28035-typical-internal-temp-sensor-reading

部件号:TMS320F2.8035万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

典型的内部温度传感器读数是多少?

根据勘误表数据表(sprz 295 m),在60MHz时,最小采样周期应大于550ns。 因此,采样窗口配置为9个ADC时钟。

现在它读数约为48°C 这是典型值吗?

此外,任何人都可以根据勘误表解释什么是双采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    双采样意味着对该通道采样两次并使用第二个转换结果。 双样本相当于提供
    S/H电路有足够的充电时间。

    对于内部传感器用法,我认为您可以参考以下位置的示例代码:c:\ti\controlSUITE\device_support\F2803x\V130\DSP2803x_examples_ccsv5\osc_comp</s>2803

    此致,
    千斤顶