请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 主题:controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
典型的内部温度传感器读数是多少?
根据勘误表数据表(sprz 295 m),在60MHz时,最小采样周期应大于550ns。 因此,采样窗口配置为9个ADC时钟。
现在它读数约为48°C 这是典型值吗?
此外,任何人都可以根据勘误表解释什么是双采样。