This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2806:电压偏移

Guru**** 2585645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/634714/ccs-tms320f2806-voltage-offsets

部件号:TMS320F2806

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用Instaspin软件包来控制3相PMSM电机。 我有一条直流总线连接到一个连接到电机的6开关逆变器。 我正在使用3个电流传感器和3个电压传感器。 我正在通读用户手册中有关偏移的部分(SPRUHJ1F,第6.5 .2节),但我不理解需要什么电压偏移。

根据6.5 章节2,如果直流总线电压发生变化,电压偏移将发生变化。 但是,我在本论坛上的其他帖子中看到,DC偏移在Clarke转型期间被消除。 这是我所期望的,因为要计算线路电压VAB,您需要从A相ADC读数中减去B相ADC读数,这样任何偏移都将取消。 同样,您可以测量相位电压,偏移将再次取消。

我的问题是:

1)电压偏移的用途是什么?

2)如果我使用了错误的电压偏移,会发生什么情况?

3)它们是否仅在您仅使用2个电压传感器时才重要?

谢谢!

Fearghal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fearghal,

    感谢您的详细问题。 您的线程已分配给C2000专家,应很快获得反馈。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)电压偏移的用途是什么?
    对,dc_bus偏移将在Clarke转换中消除。 相位电压偏移用于校准三个相位之间的偏移差异。

    2)如果我使用了错误的电压偏移,会发生什么情况?
    如果三相电压的差非常大,则角度估计将不正确,然后电机驱动器的性能将会很差。

    3)它们是否仅在您仅使用2个电压传感器时才重要?
    否,必须有三相电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yanming,

    感谢您的回复。

    1)电压偏移的用途是什么?

    对,dc_bus偏移将在Clarke转换中消除。 相位电压偏移用于校准三个相位之间的偏移差异。

    您说有4个电压偏移吗? 1个用于直流总线,1个用于每个阶段? 我以为只有3个电压偏移,每个相位一个。 在下面的屏幕截图中,我突出显示了3个相位的电压偏移。 直流总线电压偏移在哪里?

    为什么存在直流总线电压偏移? 所有电压测量都参考直流总线GND,因此我不理解为什么需要偏移。

    关于相位电压偏移,我的理解是,它是直流总线GND (即ADC的参考GND)和电机中性端子之间的电压差。 是这样吗? 我本来希望所有阶段的抵消额都相同。 为什么每个相位的偏移量略有不同?

    2)如果我使用了错误的电压偏移,会发生什么情况?
    如果三相电压的差非常大,则角度估计将不正确,然后电机驱动器的性能将会很差。

    因此,如果我在初始校准后更改总线电压,角度估算是否不正确? 因此,电机驱动器的性能将会很差?

    谢谢!

    Fearghal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.项目中无直流总线偏移,3相偏移是当所有PWM 均关闭或 所有PWM占空时的测量值 ,参考值为GND。

    2.直流总线电压与三相电压偏移相同,因此在Clarke功能中将不会使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电压偏移是针对一个特定的直流总线电压计算的。 如果计算电压偏移后直流总线电压发生变化,控制器是否仍能正常工作? 例如,如果电压偏移是在Vbus = 700V时计算的,那么直流总线电压随后变为200V时,控制器是否仍然工作?

    谢谢!

    Fearghal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只是想知道你对我的问题有什么想法吗?

    电压偏移是针对一个特定的直流总线电压计算的。 如果计算电压偏移后直流总线电压发生变化,控制器是否仍能正常工作? 例如,如果电压偏移是在Vbus = 700V时计算的,那么直流总线电压随后变为200V时,控制器是否仍然工作?

    谢谢!

    Fearghal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 您只能执行一次偏移校准,这对于任何输入电压都很有效。