请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 主题中讨论的其他部件:ADS1278-EP,
团队成员,您好!
请参阅客户提出的以下问题:
1) 我们正在开发一种具有TMS320F2.8377万D的生产设计,它从ADS1278-EP接收24位 Δ-Σ ADC值。 我们想知道TI应用工程师是否可以提供我们可以查看的参考设计(甚至可以快速查看我们的设计)。 ADS1278-EP上的SPI接口略有不同,我们希望确保正确连接。
2) 我们希望我们的生产设计是一个完全引线的过程(现在,TMS320F2.8377万D的337 BGA是无铅的)。 TI以前曾告诉我们,TMS320F2.8377万D最终将以增强塑料(含铅BGA)形式提供,您能否向我们提供最新的时间表?
此致,
Randhir