This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:有关ADS1278-EP SPI接口应用的任何反馈,以及F2.8377万D的增强型塑料(含铅BGA)版本

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635456/tms320f28377d-any-feedback-on-application-with-spi-interface-of-ads1278-ep-and-is-there-an-enhanced-plastic-as-a-leaded-bga-version-of-f28377d

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:ADS1278-EP

团队成员,您好!

请参阅客户提出的以下问题:

1)     我们正在开发一种具有TMS320F2.8377万D的生产设计,它从ADS1278-EP接收24位 Δ-Σ ADC值。 我们想知道TI应用工程师是否可以提供我们可以查看的参考设计(甚至可以快速查看我们的设计)。 ADS1278-EP上的SPI接口略有不同,我们希望确保正确连接。

2)     我们希望我们的生产设计是一个完全引线的过程(现在,TMS320F2.8377万D的337 BGA是无铅的)。 TI以前曾告诉我们,TMS320F2.8377万D最终将以增强塑料(含铅BGA)形式提供,您能否向我们提供最新的时间表?

此致,

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randhir Kalsi,

    我将回顾ADS1278-EP,并在下周向您提供详细信息或其他问题。

    包装不是我的领域或专业知识,但我会看看我是否能找到有关增强型塑料包装的任何信息。

    此致,
    克里斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Randhir,我们计划 于2017年12月31日从HiRel组中发布TMS320F2.8377万D的增强塑料版本。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Joe。
    我应该联系谁来获取一些样品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了保护电子邮件地址,我将该联系信息直接发送给您。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kris,

    您是否有机会了解如何将ADS1278-EP连接到TMS320F2.8377万D? 现在,我们计划连接到GPIO25,26和27,这样我们就可以配置处理器以接受通过SPI B或McBSP B的通信

    查看包含这两个零件的参考设计将会有很大的作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    我很抱歉。 这个问题被张贴在一个单独的线程上,我认为线程是连接的。 看起来它是一个不同的用户:

    e2e.ti.com/.../234.5801万

    据我所知,我们没有同时使用这两种产品的参考设计。

    此致,
    克里斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris,

    您能否回顾Daniel的设计? 我可以在内部发送电子邮件。