This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万M:启用外部时钟源关闭位时,为什么cputimer2没有运行

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635569/ccs-tms320f28069m-why-my-cputimer2-is-not-running-when-i-enable-the-external-clock-source-off-bit

部件号:TMS320F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

我正在编写代码以检测外部时钟是否正常工作

但是当我打开syscrtl寄存器XCLKINOFF中的外部时钟关闭位 (SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.XCLKINNOFF=1)时,cputimer2没有运行,即使我选择timer2时钟源作为内部零针时钟源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否验证了写入CLKCTL[TMRSCLKSRCSEL]位字段是否成功? 请记住,许多时钟控制寄存器都受EALLOW保护,因此EALLOW在写入前必须为1。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我写了EALLOW,它很成功
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请关闭帖子。