请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万M 工具/软件:Code Composer Studio
我正在编写代码以检测外部时钟是否正常工作
但是当我打开syscrtl寄存器XCLKINOFF中的外部时钟关闭位 (SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.XCLKINNOFF=1)时,cputimer2没有运行,即使我选择timer2时钟源作为内部零针时钟源
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我正在编写代码以检测外部时钟是否正常工作
但是当我打开syscrtl寄存器XCLKINOFF中的外部时钟关闭位 (SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.XCLKINNOFF=1)时,cputimer2没有运行,即使我选择timer2时钟源作为内部零针时钟源