This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:XDS110调试探头不能用于调试F2.8379万D

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635889/ccs-tms320f28379d-xds110-debug-probe-cannot-be-used-to-debug-f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:

我尝试使用XDS110调试探头调试F2.8379万D实验板套件(www.ti.com/.../TMDSDOCK2.8379万D),但收到如下错误消息:

C28xx_CPU1:文件加载器:验证失败:地址0x0万处的值@程序不匹配请验证目标内存和内存映射。
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\ti\App\Delfino\linky_cpu01\CPU1 _RAM\linky_cpu01.out:发生数据验证错误,文件加载失败。

我已更改为在 目标配置中使用XDS110调试探测器作为调试器,并将A:SW1的位置1 设置为OFF,将SW1的位置2设置为ON。

是否有人可以解决此问题?  谢谢你。

xview。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    xview,

    您是将外部XDS110 (TMDSMU110-U)与主板一起使用还是尝试使用板载XDS100? 该主板实际上有一个板载XDS100v2。

    如果您尝试使用外部XDS110,如何将其连接到主板?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我看到您正在使用坞站,而不是LaunchPad。 我会看一下是否可以找到一个要用XDS110测试的选项。 如果您使用板载XDS100v2,是否有效?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的John:

    我确实使用外部XDS110调试探头来调试套件。  随附了测试设置的图片。 我已  根据用户指南完全设置了A:SW1和SW1。 但它不起作用,并收到错误消息。

    此致,

    xview。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的John:

    如果我使用板载XDS100V2,它就能很好地工作。 在我的项目中,我必须设计一个基于F2.8379万D的新控制板,但不考虑配备板载XDS100V2。 因此,我必须确保XDS110调试探头可与实验者套件配合使用。

    xview。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了F2.8377万D controlCARD和相同的Dock。  我可以连接一台XDS110。  从您的图片看,电源旁边的开关似乎设置为EXT-ON,但没有连接5V电源。  我连接了5伏电源。

    您是否有可以尝试的5伏电源?  我尝试通过USB供电,这对我来说没问题,但在您的设置中值得尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的John:

    我在拍照时没有连接直流5V电源,但我在尝试使用XDS110调试探头进行调试时提供了电源。 您的CCS版本是什么?  我使用CCS 6.1 G.3。

    此致,

    xview。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的John:

    我执行了'check for updates'(检查更新),然后升级了XDS110调试探测器的固件。 现在,它可用于调试示例项目。 非常感谢。

    此致,

    xview。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。  默认情况下,CCCCDS110独立探头不支持6.1 CC3。  在探测器的文档中,我们声明需要CCSv7或更高版本。  但是,如果您执行更新,然后按照所做的那样更新Pod固件,6.1 C683.3可以正常工作。  请注意,如果您在安装最新的CCS Emulation Update之前执行Pod固件更新,则可能会损坏Pod,因为它将加载不兼容的固件(它将加载某些LaunchPad主板中内置的XDS110版本的固件)。

    此致,
    John