请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8375万D 您好,Champs:
根据TRM第2127页"配置GPIO以模拟SPISTE",
C2000 SPI似乎不像一个阴极设备那样支持“多SPI从属”连接。
但是,GPIO可以模拟SPI从属。它是否正确? 我们要连接C2000 (主)的三个从SPI。
如果此连接与上述设置相同,您是否有与GPI模拟方法相同的多个从属设备的样例代码?
此致,
Kz777