This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8375万D:F2837xD的SPI多从属示例代码

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633097/tms320f28375d-spi-multi-slave-sample-code-for-f2837xd

部件号:TMS320F2.8375万D

您好,Champs:

根据TRM第2127页"配置GPIO以模拟SPISTE",

C2000 SPI似乎不像一个阴极设备那样支持“多SPI从属”连接。

但是,GPIO可以模拟SPI从属。它是否正确? 我们要连接C2000 (主)的三个从SPI。

如果此连接与上述设置相同,您是否有与GPI模拟方法相同的多个从属设备的样例代码?

此致,

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kz777,

    感谢您的提问。 您的线程已分配给C2000专家,应很快获得反馈。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我们此状态吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kz777,

    我们目前没有适用于多个从属服务器的任何示例代码。 我们的任何SPI示例都可以轻松迁移到此。 您只需在传输前将GPIO低切换为相应的从属设备,并在完成后将其恢复为高。

    此致,
    克里斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 克里斯