This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8379万D:如何为3级NPC逆变器生成12个独立PWM输出

Guru**** 2561710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633161/launchxl-f28379d-how-to-generate-12-independent-pwm-output-for-3-level-npc-inverter

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D

您好,

我正在研究3级NPC逆变器。 我是TI C2000的新手。 我尝试为12个独立PWM通道配置ePWM,以在一个阶段(0100,0010)以及(1100,0110,0011)生成此状态。

如何配置12个独立PWM信号?

我尝试过,但当我更改一个输出时,另一个成对输出也在更改。 我认为这适用于具有硬件停机时间的2级逆变器。 它可以用于3级逆变器,但当我需要使用0100和0010状态时,则不能。 根据我所读的内容,如果我要使用12个独立的信号,那么我需要自己实施“死机时间”。

是否有人能将我指向正确的方向。 我的启动板是否有具有独立PWM通道的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krzysztof,

    很抱歉回复太晚。
    1.我尝试过,但当我更改一个输出时,另一个成对的输出也在更改。
    您是否同时使用每个ePWM的通道A和B? 如果要使用12个独立PWM,可以使用
    EPWMXA(X=1~12)。

    2.它可以用于3级逆变器,但当我需要使用0100和0010状态时不能。 根据我所读的内容,如果我要使用12个独立的信号,那么我需要自己实施“死机时间”。
    我认为使用6对PWM控制三相逆变器仍然是可行的,如果它工作正常,应该会很有帮助。 请查看此主题,了解 e2e.ti.com/.../54.3334万上的一些信息
    对于状态0100,0010和死区问题,您可以使用2对PWM控制Q1 Q3和Q2 Q4,同时强制Q2和Q3的PWM输出为低电平。

    此致,