请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D 您好,
我正在研究3级NPC逆变器。 我是TI C2000的新手。 我尝试为12个独立PWM通道配置ePWM,以在一个阶段(0100,0010)以及(1100,0110,0011)生成此状态。
如何配置12个独立PWM信号?
我尝试过,但当我更改一个输出时,另一个成对输出也在更改。 我认为这适用于具有硬件停机时间的2级逆变器。 它可以用于3级逆变器,但当我需要使用0100和0010状态时,则不能。 根据我所读的内容,如果我要使用12个独立的信号,那么我需要自己实施“死机时间”。
是否有人能将我指向正确的方向。 我的启动板是否有具有独立PWM通道的示例代码?