This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万:电源顺序

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635828/tms320f280049-power-sequence

部件号:TMS320F28.0049万

您好,  

我对TMS320F28.0049万的电源序列有一个疑问。

数据表指定了以下电源顺序。

'当使用外部电源供电VDD时,VDDIO上的电压必须始终高于VDD或低于VDD的0.3 V。'

在客户的系统上,开机顺序符合数据表要求,但关机顺序不能满足要求。

由于  对VDD电源的勘误表如下所示,在断电过程中,VDDIO 3.3V的电压将低于VDD 1.2V。

"VDD Supply:During VDDIO Power Up,VDD May also Rise (VDD电源:在VDDIO通电期间,VDD也可能上升)

-在关机过程中,VDDIO < VDD。 是否有问题? 由于勘误表的原因,在关机过程中很难保持VDDIO > VDD的状态。  

-是否有计划修正此勘误表?

此致,

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Furuya,

    我认为关机过程中不会出现问题,但我必须与这里的专家进行确认。

    目前没有计划修正此勘误表,正如勘误表中的解决方案所述,客户必须将VDD上的斜坡时间更改为无构建费用,以保持VDD和VDDIO之间的增量至少为0.3V。

    此致,
    Nirav