请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万 您好,
我对TMS320F28.0049万的电源序列有一个疑问。
数据表指定了以下电源顺序。
'当使用外部电源供电VDD时,VDDIO上的电压必须始终高于VDD或低于VDD的0.3 V。'
在客户的系统上,开机顺序符合数据表要求,但关机顺序不能满足要求。
由于 对VDD电源的勘误表如下所示,在断电过程中,VDDIO 3.3V的电压将低于VDD 1.2V。
"VDD Supply:During VDDIO Power Up,VDD May also Rise (VDD电源:在VDDIO通电期间,VDD也可能上升)
-在关机过程中,VDDIO < VDD。 是否有问题? 由于勘误表的原因,在关机过程中很难保持VDDIO > VDD的状态。
-是否有计划修正此勘误表?
此致,
Furuya