This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:ADC编程,参考电压

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/634669/ccs-tms320f28335-adc-programming-reference-voltage

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

ADCREFSEL寄存器有三个用于外部参考的值:

01外部参考,ADCREFIN上的2.048 V
10外部参考,ADCREFIN上的1.500 V
11外部参考,ADCREFIN上的1.024 V

如果提供的电压不等于所选位,会发生什么情况?

我可以提供3V参考电压吗? 如果是,我向ADCREFSEL写入了哪些位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Sergey

    不支持非数据表指定的电压,因为无法保证精度或行为。 您始终可以切换到内部参考。

    此致
    Nabil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部参考电压的值是多少? 我在数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    数据表第97页。

    此致

    Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey,

    为了说明这一点,F2.8335万 ADC的全刻度转换范围固定为3.0V,而不管使用哪种参考模式(或支持的参考电压)。

    汤米