请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 工具/软件:Code Composer Studio
ADCREFSEL寄存器有三个用于外部参考的值:
01外部参考,ADCREFIN上的2.048 V
10外部参考,ADCREFIN上的1.500 V
11外部参考,ADCREFIN上的1.024 V
如果提供的电压不等于所选位,会发生什么情况?
我可以提供3V参考电压吗? 如果是,我向ADCREFSEL写入了哪些位?