请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH
你(们)好
我们正在开展一个项目,在我们的定制电路板中使用TMS320F2.8035万控制器,该电路板带有编程器Spectrum Digital XDS200。
我们无法通过“CCSv7”或“UNIFLASH”将最终的“.OUT”图像文件刷新到控制器中,它会显示一些错误-"控制器已锁定或未连接"。
我们尝试检查CSM密码,它被设置为默认值“FFFF”。
经过几次尝试,甚至编程器都无法检测到。
我们还尝试探测硬件,发现控制器的"XRS"针脚低。
错误的PFA屏幕截图,请提供帮助,因为我们目前已完全陷入困境。
此致
Mayank Bhatt