This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDDK379D:使用SSI,2.2 或BISS的代码示例

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635102/ccs-tmdxiddk379d-codeexample-for-using-ssi-endat2-2-or-biss

部件号:TMDXIDDK379D
在“线程:DESIGNDRIVEcontrolSUITE”中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在开发基于C2000 F2839D控制器的新驱动器,是否有任何代码示例可以使用SSI,En389BISS 2.2 或BISS接口从编码器获取数据?

我们还购买了带有板载BISS/EnDat硬件的DesignDrive开发套件2.2 v.1,该板的代码示例也非常有用。

我们正在使用Code Composer Studio。

这种例子在某处是否存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel,您好!

    IDDK套件支持多个位置传感器。
    请参阅 www.ti.com/.../absolute-encoder.html
    此外,还提供了每个编码器接口的示例,可在controlSUITE上找到。
    请安装controlSUITE (如果尚未安装),您可以参阅“C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\position _manager”。


    -Bharathi。