请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDXIDDK379D 在“线程:DESIGNDRIVE, controlSUITE”中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
我们正在开发基于C2000 F2839D控制器的新驱动器,是否有任何代码示例可以使用SSI,En389BISS 2.2 或BISS接口从编码器获取数据?
我们还购买了带有板载BISS/EnDat硬件的DesignDrive开发套件2.2 v.1,该板的代码示例也非常有用。
我们正在使用Code Composer Studio。
这种例子在某处是否存在?