主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH
您好,
只要我尝试从CPU2读取校验和就不成功。 请尝试一下吗?
程序:
-启动Uniflash421。
-导航 设置和实用程序 >> C28xx_CPU2 >> 按"计算校验和"
-观察控制台。
|
[2017/11/2122:2122:31:49] [info] C28xx_CPU2:GEL输出:内存映射初始化完成
[2017/11/2122:31:49] [info]2122[info] C28xx_CPU1:GEL输出:内存映射初始化完成
[2017/11/21 22:31:51] [info] C28xx_CPU2:如果在一个内核上执行擦除/程序(E/P)操作,则另一个内核不应从共享RAM (SR)执行,因为它们用于E/P代码。 此外,CPU1将停止以确定将运行Flash插件代码的CPU的SR所有权,之后CPU1将被设置为运行其应用程序。 在对两个闪存库进行编程后,可从SR开始执行用户代码。
[2017/11/21 22:31:51] [info] C28xx_CPU1:如果在一个内核上执行擦除/程序(E/P)操作,则另一个内核不应从共享RAM (SR)执行,因为它们用于E/P代码。 此外,CPU1将停止以确定将运行Flash插件代码的CPU的SR所有权,之后CPU1将被设置为运行其应用程序。 在对两个闪存库进行编程后,可从SR开始执行用户代码。
[2017/11/21 22:31:51] [info] C28xx_CPU2:正在计算校验和...
[2017/11/21 22:31:52] [ERROR] C28xx_CPU2:设置断点时出现问题,操作"保持停止",位于0xc056:(错误-1066 @ 0xC056)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效内存中。 (仿真软件包7.0 .48.0)
[2017/11/2122:2122:31:52] [警告] C28xx_CPU2:断点管理器:正在重试AET断点
[2017/11/21 22:31:52] [info] C28xx_CPU2:主闪存校验和:0x0000
[2017/11/21 22:32:13] [ERROR] C28xx_CPU2:闪存操作期间发生错误:执行checksum.alg时等待目标停止超时
[2017/11/2122:2122:32:13] [ERROR] C28xx_CPU2:计算校验和时出错(闪存算法超时)。 操作已取消。
[2017/11/21 22:32:13] [ERROR] C28xx_CPU2:在擦除/加载闪存之前,执行调试器重置并执行引导ROM代码(单击CCS调试窗口中的“恢复”按钮)。 如果这样做无助于执行成功的闪存擦除/加载,请检查重置原因(RESC)寄存器,NMI影子标志(NMISHDFLG)寄存器和引导ROM状态寄存器以进行进一步调试。
|