请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D 您好,
在我的应用中,每个PWM周期(4 kHz)的从属设备获得4个电压(4通道ADC),并通过4个通信SPI (无FIFO,4线,HS禁用)将其发送至主设备。
主控制器读取4个电压并计算2个占空比,然后通过2个通信SPI将其发送至从属控制器。
主控制器处于CCS调试状态。
现在的问题是:如果闪存运行的从属设备工作正常,如果CCS调试运行的从属设备在最初几秒钟的通信工作正常,那么几秒钟后它不再同步,如果电压通信正确,则双周期通信不正确,反之亦然。
有人能帮我理解原因吗?
P.s:主中继器和从中继器为 LAUNCXL-F2.8379万D