This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8062万:应用手册中的PU计算

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633856/tms320f28062-pu-calculation-in-application-note

部件号:TMS320F2.8062万

您好,

有人能解释以下对话的工作原理吗?  

clarke1.as =_IQ15toIQ ((AdcResult.ADCRESULT0<3)-_IQ15 (0.50))<1;

Piccolo器件具有12位ADC和16位ADC寄存器。 对于Piccolo器件,AdcResult.ADCRESULT寄存器是正确的;因此,测量的相电流值首先左移三次以转换为Q15格式(0到1.0),然后在偏移减影后转换为交流量(±0.5)。 最后,它被左移1 (乘以2),以将测量的相位电流标准化为±μ 1.0 PU。

如何获得给定0到2^12计数的-1到+1范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    我相信你已经回答了你的问题

    Piccolo器件具有12位ADC和16位ADC寄存器。 对于Piccolo器件,AdcResult.ADCRESULT寄存器是正确的;因此,测量的相电流值首先左移三次以转换为Q15格式(0到1.0),然后在偏移减影后转换为交流量(±0.5)。 最后,它被左移1 (乘以2),以将测量的相位电流标准化为±μ 1.0 PU。

    我不确定您希望我们解释的确切内容,以上解释是准确的...假设交流信号位于0.5 中心,您可以获得+/- 1.0 ,因此您可以减去0.5。

    此致
    Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。