This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万M:高转速时发出噪音

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633879/launchxl-f28069m-noise-at-high-rpm

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:MOTORWAREDRV8323

您好,

我正在尝试以接近最大速度的速度运行BLDC电机(这是应用所必需的)。 确定的电机参数包括:RS - 0.0504 Ω,LS - 36,6 uh,Flux 002018 VpHz,电极对数- 14。 我使用的驱动器是DRV8323RS增压器组件。

当电机达到高速时,它会发出咔嗒声。 听起来就像轴承中的沙子(但实际上,电机是新的,在几个不同的电机上也是一样的)。 噪音也可在测得的电流上看到(我正在将测量的电流输入DAC,以便在示波器上进行监测)-看起来像是正弦波干扰(可在随附的视频中看到)。

经过多次实验后,我发现此噪声和最大RPM取决于PWM频率:

当PWM频率  = 10 kHz且PWM_Ticks_per_wm_tick = 1时,电机达到5179 RPM,几乎听不到任何噪音或在当前波形上显示Sean。

 当PWM频率  = 20 kHz且PWM_Ticks_per_wm_tick = 2时,电机仅会恢复4808 RPM,并且可以听到和监控强噪声(这种情况见视频)。

 当PWM频率  = 20 kHz且PWM_Ticks_per_wm_tick = 1时,电机可达到5069 RPM,但噪音与之前的情况类似。

这是我所做的唯一改变。 在这个实验中,我使用了Motorware实验3b,所以所有的马达参数都是完全确定的,并且在每次运行中都是相同的。

这种噪音的原因是什么?我应该尝试做些什么来消除这种干扰?

示波器上显示的波形:CH1 (黄色)- DAC输出上的估计角度; CH1 (蓝色)-三相之一的测量电流(ADC)并置于DAC输出; CH3 (紫色)-相位低侧门上的PWM波形; CH4 (绿色)-主ISR的持续时间(ISR的开头GPIO设置为高,ISR的结尾在返回语句之前,其设置为低。 视频上的一块地毯用于向电机施加一些摩擦负载-因为无负载电流弱且无法清晰地看到波形。

此致,

Vladislave2e.ti.com/.../BLDC-noise.mp4e2e.ti.com/.../measured_5F00_current_5F00_disturbances.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机的最大电频似乎非常高,您需要为此电机使用更高的PWM和控制器频率。 您似乎是在无负载的情况下运行电动机,电流非常小,在高速行驶时很难正确估计角度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!
    我有同样的印象。 但是,我设置的PWM频率越高,我听到的噪音就越大。 是的,我承认,当电机未加载时,电流信号真的很弱,但当我施加一些负载(例如添加一些摩擦力)时,我仍然观察到测量电流中的干扰。
    我假设,在较高的PWM频率下,进行所有I和V测量的时间更少。 PWM- ADC正时是否是问题? 如果我理解正确,则在低PWM状态的中间触发ADC转换。 但传播延迟和上升时间又如何呢? 我是否应该尝试ADC COS触发器的时间偏移?
    我尝试了实验10,其中实施了当前重建,但结果非常相似...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试使用不同的高速和低速参数调整速度/电流PI调节器? 如果输入电压足够电动机高速运行,则无需使用OVM。 逆变器的死机时间是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了速度和当前PI控制器的KI和KP的各种值。 有时我观察到电机的速度(和声音)振荡,但它看起来与我听到的噪音完全不同。
    DRV8323的停用时间设置为100 ns。