主题中讨论的其他部件:MOTORWARE, DRV8323
您好,
我正在尝试以接近最大速度的速度运行BLDC电机(这是应用所必需的)。 确定的电机参数包括:RS - 0.0504 Ω,LS - 36,6 uh,Flux 002018 VpHz,电极对数- 14。 我使用的驱动器是DRV8323RS增压器组件。
当电机达到高速时,它会发出咔嗒声。 听起来就像轴承中的沙子(但实际上,电机是新的,在几个不同的电机上也是一样的)。 噪音也可在测得的电流上看到(我正在将测量的电流输入DAC,以便在示波器上进行监测)-看起来像是正弦波干扰(可在随附的视频中看到)。
经过多次实验后,我发现此噪声和最大RPM取决于PWM频率:
当PWM频率 = 10 kHz且PWM_Ticks_per_wm_tick = 1时,电机达到5179 RPM,几乎听不到任何噪音或在当前波形上显示Sean。
当PWM频率 = 20 kHz且PWM_Ticks_per_wm_tick = 2时,电机仅会恢复4808 RPM,并且可以听到和监控强噪声(这种情况见视频)。
当PWM频率 = 20 kHz且PWM_Ticks_per_wm_tick = 1时,电机可达到5069 RPM,但噪音与之前的情况类似。
这是我所做的唯一改变。 在这个实验中,我使用了Motorware实验3b,所以所有的马达参数都是完全确定的,并且在每次运行中都是相同的。
这种噪音的原因是什么?我应该尝试做些什么来消除这种干扰?
示波器上显示的波形:CH1 (黄色)- DAC输出上的估计角度; CH1 (蓝色)-三相之一的测量电流(ADC)并置于DAC输出; CH3 (紫色)-相位低侧门上的PWM波形; CH4 (绿色)-主ISR的持续时间(ISR的开头GPIO设置为高,ISR的结尾在返回语句之前,其设置为低。 视频上的一块地毯用于向电机施加一些摩擦负载-因为无负载电流弱且无法清晰地看到波形。
此致,
Vladislave2e.ti.com/.../BLDC-noise.mp4e2e.ti.com/.../measured_5F00_current_5F00_disturbances.mp4