请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INSTASPIN-BLDC 主题中讨论的其他部件:controlSUITE, DRV8301, DRV8323, DRV8312-C2-Kit, MOTORWARE,
您好,
我正在使用F2.8069万M和drv8301/drv8323套8323套件。 最近我在评估instaSPIN-FOC,但现在我需要比较FOC的性能和简单的梯形换向。 为此,我要加载instaSPIN -BLDC项目和GUI。 在论坛中,我发现可以通过从 ti\controlSUITE\development _kits\DRV8312-C2-Kit_v128加载示例来完成此操作。 但是,只有项目“PM-sensorless”包含F2806x RAM配置选项和包含的文件。 但是这个项目使用FOC,所以对于简单的梯形控制,我想使用BLDC项目,它只有F2803x选项。
要在F2.8069万M launchpad上运行BLDC,我应该执行哪些步骤?
IQmath是构建在F28xxx (不带F/M)设备中的,而不是F2.8069万M中的F或M设备。 此时应如何迁移到F或M设备?