请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INSTASPINFOCMOTWAREGUI 您好,
我们开发了一种逆变器,它可以使用Instaspin从感应电机(编码器)和无感应电机工作。 到目前为止,我们已经测试了该系统,它在两种情况下都能正常工作,但我有以下问题。
当我从instspin (使用 EST_getAngle_PU)读取电气角度时,我得到一个值,顺时针移动的值介于0和1之间,逆时针移动的值介于0到-1之间。
如果我从编码器读取电气角度(使用ENC_GETELEAngle),无论电动机旋转的方向如何,我总是得到一个介于0和1之间的值。
控制算法如何处理这两种情况并仍然有效? 这是否意味着在逆时针运行编码器时,我会使电机不相位? 该标志是否对控制器有任何影响? 我是否应该修改编码器角度,使其在逆时针运行时为负?
谢谢!
哈维尔