This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPINFOCMOTWAREGUI:Instaspin角度符号

Guru**** 2560150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633449/instaspinfocmotorwaregui-instaspin-angle-sign

部件号:INSTASPINFOCMOTWAREGUI

您好,

我们开发了一种逆变器,它可以使用Instaspin从感应电机(编码器)和无感应电机工作。 到目前为止,我们已经测试了该系统,它在两种情况下都能正常工作,但我有以下问题。

当我从instspin (使用 EST_getAngle_PU)读取电气角度时,我得到一个值,顺时针移动的值介于0和1之间,逆时针移动的值介于0到-1之间。

如果我从编码器读取电气角度(使用ENC_GETELEAngle),无论电动机旋转的方向如何,我总是得到一个介于0和1之间的值。

控制算法如何处理这两种情况并仍然有效? 这是否意味着在逆时针运行编码器时,我会使电机不相位? 该标志是否对控制器有任何影响? 我是否应该修改编码器角度,使其在逆时针运行时为负?

谢谢!

哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不需要更改任何内容。 对于instaSPIN-FOC,顺时针方向的角度从_IQ (0.0 1.0)增加到_IQ (1.0),逆时针方向的角度从_IQ (0.0)减少到_IQ (-IQ)。 对于instaSPIN-Motion,角度从_IQ (0.0)增加到_IQ (1.0)(顺时针方向),从_IQ (1.0)减少到_IQ (0.0)(逆时针方向)。