请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万M 尊敬的TI团队:
我的客户对Instapin设备F2.8069万M的电机控制有疑问。
在发电机模式下,一切正常工作,不会影响高达20A和5000转/分的转速。
但在电机模式下,运行怠速设置存在问题(IQ设置0A,ID设置= 0A)。 接近5000转/分时,会出现可闻,可测和可测量的干扰。 实际速度和ANGLE_PU的跳转。
我们还可以在速度较低和专用IQ (低速->高IQ)时重现此行为
我们对什么可能是造成这种情况的根本原因没有任何想法。 我们可以采取哪一个步骤来解决问题? 这是一个溢出的问题吗? 您还需要哪些信息。
谢谢,此致,
Jens