This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:在lab12b中将电机保持在零速

Guru**** 2583385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641082/tms320f28069m-holding-motor-at-zero-speed-for-lab12b

部件号:TMS320F2.8069万M

我正在使用instaspin Motion lab12b来控制电梯应用程序中的ACIM。

电机有一个机电制动器,在应用程序中,当电机以0 rpm运行时,我需要先打开制动器。 然后当我确定制动器已打开时,我会给出速度参考。 当负载不平衡时,算法无法将电机保持为零速度,电机进入错误的方向。 当我给出大于零的速度参考时,它开始朝着所需的方向前进。

如何使用Instaspin将电动机保持在零速度? 我能否为电机提供一些直流电,或者您是否有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传感器式FOC是此应用的理想选择,您可以使用直流电流制动器将电机锁定在某个位置,然后在下一步中以设置速度运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这解决了我的问题。 谢谢