请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万M 我正在使用instaspin Motion lab12b来控制电梯应用程序中的ACIM。
电机有一个机电制动器,在应用程序中,当电机以0 rpm运行时,我需要先打开制动器。 然后当我确定制动器已打开时,我会给出速度参考。 当负载不平衡时,算法无法将电机保持为零速度,电机进入错误的方向。 当我给出大于零的速度参考时,它开始朝着所需的方向前进。
如何使用Instaspin将电动机保持在零速度? 我能否为电机提供一些直流电,或者您是否有其他建议?