请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D 主题: controlSUITE中讨论的其他部件
您好,
我最近购买了LAUNCHTXL-F2.8379万D (VER:1.1)开发套件,并尝试使用Simulink传输 CAN 消息。 我正在使用PCAN (CAN至USB接口)从板载CAN收发器(CANB)读取CAN消息,PCAN侧面具有相应的终端电阻 器。 结果是我不能读任何东西,PCAN指示BUSHEAVY。 值得一提的是,我 已经通过修改controlSUITE中的CAN_external_trasmit示例,使用此配置成功发送了CAN消息。 Simulink型号随附在下面(链接)。
www.dropbox.com/.../can_test0.slx
注:我已经设法在主板上部署了该型号,并且看到LED闪烁。 此外,使用Arduino,我监控了CANH-CANL电压,并观看了绝对不是噪声的信号。
我们非常感谢您的帮助