This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8379万D:Simulink CAN总线传输

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633846/launchxl-f28379d-simulink-can-bus-transmit

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

我最近购买了LAUNCHTXL-F2.8379万D (VER:1.1)开发套件,并尝试使用Simulink传输 CAN 消息。 我正在使用PCAN (CAN至USB接口)从板载CAN收发器(CANB)读取CAN消息,PCAN侧面具有相应的终端电阻 器。 结果是我不能读任何东西,PCAN指示BUSHEAVY。 值得一提的是,我 已经通过修改controlSUITE中的CAN_external_trasmit示例,使用此配置成功发送了CAN消息。 Simulink型号随附在下面(链接)。

www.dropbox.com/.../can_test0.slx

注:我已经设法在主板上部署了该型号,并且看到LED闪烁。 此外,使用Arduino,我监控了CANH-CANL电压,并观看了绝对不是噪声的信号。  

我们非常感谢您的帮助  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyriakos:

    我将尝试让Mathworks的人来了解您在使用Simulink的F2.8379万D时遇到的问题。

    此致,

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们将外部振荡器时钟的默认值设置为20MHz,这对于控制卡是正确的。 使用launchpad时,请将值更改为10MHz。 请在Hardware Implementation (硬件实施)窗格中的Clocking (计时)下将OSCCLK设置为10。

    此致,
    Venkatesh Chilapur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!

    我完全错过了"目标硬件资源"选项卡中的"计时"部分。