This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:控制套件;C2000-Ware -实现USB功能的最佳方式是什么(驱动程序/INF文件在哪里?????)

Guru**** 2580615 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/646121/tms320f28069-control-suite-c2000-ware---what-is-best-way-to-get-usb-functional-where-are-the-drivers-inf-files

部件号:TMS320F2.8069万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

大家好,

我在这方面看到了很多。

当Control Suite成为首选工具时,实际上就开始了这个项目,现在我看到它是C2000-Ware。

我正在尝试让USB_DEP_SERIAL示例工作-但我们应该使用的.inf文件示例在哪里;CDC驱动程序在哪里?

Windoze 10不断地说未知设备,当我试图将它指向正确的目录时,它总是说已经安装了正确的驱动程序。   
显然不是。

请指出.inf文件的实际位置(有效的文件)以及我们应该用于CDC驱动程序的位置/内容。

由于转换到C2000-Ware显然已经发生了一些变化(缺少一些变化)-请不要用'ee this thread....'来回答这个问题。 -  

我已经看了,已经试过了,我得到了我在这篇文章中所说的。  

(我在其他示例中看到的另一个问题:USB时钟似乎已被终止-是否有启用USB时正常工作的外设时钟(如ePWM和HRCAP)的示例?)

提前感谢(感谢真实且有效的东西,即),

John W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    C2000 USB软件专家Sal不在办公室。 很遗憾,这将导致回复延迟,直到他下周(12月5日)回到办公室。

    我*认为*我可以同时帮助解决驱动程序问题。 我们与TM4产品共享USB主机驱动程序。 上周,我们发现他们针对Windows 10问题发布了一个补丁-特别是签名问题。 这些驱动程序在本周早些时候解决了另一个C2000客户问题。 我知道Sal计划在返回时测试这些产品,并将其发布到C2000Ware中。

    如果您愿意试用它们,则修补程序位于此处。
    software-dl.ti.com/.../SW-TM4C-2.1 .4.178 .patch-1.0 .zip

    此致
    Lori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    我不确定您的USB时钟有什么问题。 您能详细介绍一下吗? 您注意到了什么? 时钟何时被杀死?

    您是否正在使用Windows机器人? C:\ti\c2000\c2000Ware_1_00_02_00\utilities\windows_drivers</s>2000

    此致,
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎也有一个变通的方案。

    e2e.ti.com/.../237.4948万

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lori,

    谢谢-但我得到了相同的结果。

    我将尝试Windows签名和/或等待Sal发布修复程序。

    您的努力值得称赞。

    再次感谢,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal,

    看起来C2000-Ware页面已关闭,或者至少它说已关闭进行维护;我将等待最新的C2000-Ware,我假设它至少是1.03 或该球场中的某个产品。

    我将研究一个终止USB时钟的示例;我假设这是一个外设时钟寄存器问题;寄存器被覆盖;被禁用;或者可能是正确的初始化顺序不正确。

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal,

    如果您想知道- USB驱动程序问题和USB时钟问题是两个单独的项目;USB驱动程序问题只是USB_DEP_SERIAL示例-仍然无法正常工作。

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal,

    我正在附加我的工作区- new_ws1.zip -这是用于USB的,我正在执行PWM (尝试)。  第二个工作空间仅为PWM。  当我尝试执行PWM并尝试运行USB时,我看到USB时钟被禁用。  可能有些简单的事情;但如果您有时间去看,我会很感激。

    谢谢!

    John W.

    e2e.ti.com/.../new_5F00_ws1.zipe2e.ti.com/.../new_5F00_wsPWM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    关于禁用USB时钟。 不要立即浏览代码,而是尝试以下操作...

    1)设置清除的时钟启用位(或禁用USB的任何位)的寄存器视图窗口。
    2)确保在注册视图窗口中启用了连续刷新功能。
    3)逐步浏览您的代码并查看何时更改该位。 您可以首先跳过整个函数,然后开始深入探讨。

    这应该会有所帮助。 请告诉我您的发现。

    此致,
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    因此,在类似主题的帖子中-我还将在此处发布:

    从此处下载最新的“C2000-Ware”后:

    我能够让我的目标("Themis ")至少在Windows 10下加载USB驱动程序,没有错误。

    注意:我已在运行此软件的计算机上禁用强制驱动程序签名要求。

    以下是屏幕截图:

    我将很快尝试USB应用程序与PC之间的测试代码,并将对此进行报告。

    谢谢,此致,

    John W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是使用USB批量驱动程序的屏幕截图-我这次只需授予Windows加载驱动程序的权限;可能是因为之前禁用了签名,但驱动程序(1.00 .03)已加载:(USB批量应用程序连接到"Themis "目标)

    此致,
    John W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的发帖,John。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sure Sal,

    没问题。

    新年快乐!
    John