主题中讨论的其他部件:C2000WARE
大家好,
我在这方面看到了很多。
当Control Suite成为首选工具时,实际上就开始了这个项目,现在我看到它是C2000-Ware。
我正在尝试让USB_DEP_SERIAL示例工作-但我们应该使用的.inf文件示例在哪里;CDC驱动程序在哪里?
Windoze 10不断地说未知设备,当我试图将它指向正确的目录时,它总是说已经安装了正确的驱动程序。
显然不是。
请指出.inf文件的实际位置(有效的文件)以及我们应该用于CDC驱动程序的位置/内容。
由于转换到C2000-Ware显然已经发生了一些变化(缺少一些变化)-请不要用'ee this thread....'来回答这个问题。 -
我已经看了,已经试过了,我得到了我在这篇文章中所说的。
(我在其他示例中看到的另一个问题:USB时钟似乎已被终止-是否有启用USB时正常工作的外设时钟(如ePWM和HRCAP)的示例?)
提前感谢(感谢真实且有效的东西,即),
John W.