This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:TMS320F2.8377万S PowerPAD

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/633653/tms320f28377s-tms320f28377s-powerpad

部件号:TMS320F2.8377万S

您好,

我正在开发具有TMS320F2.8377万S (PTP 130引脚)的PCB,我对PowerPAD有一些疑问。

例如:
PowerPAD制造多少块电极?
电极之间的距离是多少?
-是否需要焊接PowerPAD或是否可以放置热膏/硅膜?
- PowerPAD是否应连接到PCB的接地?

我等待您的回复。

此致,
Carlos Martins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../hwg_5F00_16c.zipCarlos

    请查看所附文档的2.3 部分。 要回答您的特定问题:

    PowerPAD制造多少块电极?  >> PowerPAD的许多不同变体存在于许多封装中

    电极之间的距离是多少? >> PowerPAD是封装中间的一个垫,用于散热和接地-不确定我是否理解这个问题

    -是否需要焊接PowerPAD或是否可以放置热膏/硅膜?  >>电源板必须焊接到电路板垫上,以提供适当的低热阻和良好的接地

    - PowerPAD是否应连接到PCB的接地?  >>根据设备的不同,大多数电源板都通过一组导热孔连接到内部接地平面。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    感谢您的回复。

    对不起,我的问题出错了。

    我想问的问题是:
    热路径之间的距离是多少?

    此时,TMS320F2.8377万SPTPS已根据随附的两个数字绘制。 在图中,“TMS320F2.8377万SPTPS_1”代表了微控制器和PowerPAD的设计,图“TMS320F2.8377万SPTPS_2”允许区分可焊接的区域。

    这些图纸是根据组件数据表信息制作的。 由于有关PowerPAD的这些信息不是很有启发性,我对设计有些怀疑。

    在您看来,您认为我的工程图有什么问题吗?

    我等待你的答复。

    问候,
    Carlos Martins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,您好!

    封装中只有一个散热垫,因此散热垫之间的距离令人困惑。 您是否询问多个MCU设备的散热垫之间的距离? 或者,您询问的是散热垫的热导通孔之间的距离? 请澄清一下,同时请查看我在上一封邮件中发送给您的文档的图2-11。

    您的图纸看起来不错,除了热垫的焊锡面罩开口看起来有点太大。 它应该接近PowerPAD的大小。

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    感谢您的回复。
    我会考虑你的意见。

    是的,我的问题涉及 PowerPAD中热导通孔之间的距离。
    热导通孔之间的距离是多少? 是否为可选?

    问候,
    Carlos Martins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以考虑0.3 mm (12 mil)直径的热通孔,围绕2 mm 端部分布,
    每个VIA杯的桶内均镀有1盎司铜。 使用较大的通孔可能会将太多的焊料从中夹到
    主题垫。 使用小于0.2 mm (8 mil)的通气孔可以减少热量
    已从软件包中删除。 在热区中使用的热导孔不应使用“拖车车轮”
    带辐条的电极垫通常用于常见通孔。 热导通孔应使用连续导通孔
    围绕孔直径(而不是辐条)的连接,以实现最大的散热。 也可以使用较小的热区尺寸和较少的通孔,但仍可获得合理的热
    传输特性。 热区和通过阵列的实际大小可能受其大小的影响
    处理器在给定应用程序中实际产生的热量以及所需的布线空间
    封装封装底面下的信号迹线。 影响散热的其他因素包括
    镀铜厚度和所用板材类型。 用焊料填充通气孔也有助于获得
    从IC导联架中加热,但它是额外成本选项。

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯

    此外,有关PowerPAD封装的一般信息,请查看以下两个文档:

    www.ti.com/.../slma002g.pdf
    www.ti.com/.../slma004b.pdf

    此致,
    彼得