This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:SDFM&#39的寄存器设计错误;用户手册中的SDDATAx

Guru**** 2557690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632293/tms320f28377s-wrong-register-desc-of-sdfms-sddatax-in-user-manual

部件号:TMS320F2.8377万S

您好,

在16位模式下,值存储在DATA32HI中。

我在使用LAUNCHTXL-F2.8377万S进行测试时注意到了这一错误。

此致,

Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您告知我们。 以下是正确的描述。 此修正将在下一个TRM版本中进行。

    此致,

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信你的问题已经得到解决。 我可以关闭此线程吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 谢谢。